This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:最大 SPI 时钟频率

Guru**** 2941190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1511842/msp430fr5969-sp-maximum-spi-clock-frequency

器件型号:MSP430FR5969-SP

工具/软件:

您好、

我想确认最大 SPI 时钟频率为16MHz、只能由 SMCLK 提供。

根据数据表、它可以由 SMCLK 或 ACLK 提供、但看起来 ACLK 的最大值要低得多、因此16MHz 的唯一选择是使用 SMCLK。

是这样吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 它可以运行的最快速度为 SMCLK/1、最大 SMCLK 为16MHz。 如前所述、ACLK 限制为50kHz、UCxCLK 仅适用于从器件侧。