This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24引脚的输入电压范围

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1510300/msp430i2041-input-voltage-range-of-sd24-pins

部件号:MSP430I2041

工具/软件:

您好:

我相信 SD24输入引脚(A0.0+、A0.0-、A1.0+、A1.0-、A2.0+、 A2.0-、A3.0+、A3.0-)的输入电压范围为 AVSS 至 VCC =-1V 至 VCC。

但另一个引脚允许最低-0.3V。

我认为、这样做的原因是 SD24引脚没有连接到 VSS 的保护二极管。

是否真的可以提供-1V 电压?

我担心如果 对器件的 GND 产生微小的电压影响、减去对器件的电压差...

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、
    根据我在数据表中看到的、应该允许它为-1V。 但是、请确认这一点。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    我只需确认它可以处理该水平的负电压。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的信息。

    我知道它允许最小-1V 输入。

    此致、

    GR