This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24单端输入电压范围。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1512156/msp430i2041-sd24-single-end-input-voltage-range-that-can-mesure

部件号:MSP430I2041

工具/软件:

你好。

我相信 MSP430I2041的 SD24可以用作单端输入(A+是输入、A -连接到 GND)

我认为它允许输入-1 (AVss=0V)至 Vcc。

在这种情况下、A+是否可以承受高达-928至+928mV 的电压? AVSS 是还是最小值?

如果 A-连接到+1.5V、A+是否可以连接到+572至2428mV? 或高达 Vref?

如果输入超过基准电压、我想确认是 A+并且无法测量。

此致、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问:在这种情况下、A+是否可以承受高达-928至+928mV 的电压? AVSS 是还是最小值?

    A -是的、最小输入电压为(AVSS-1) V。因此-928mV 应该正常。

    问- 如果 A-连接到+1.5V、A+是否可以连接到+572至2428mV? 或高达 Vref?

    A -是的、A+可以测量1.5V±928V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    感谢您的信息。

    我明白。

    此致、

    GR