This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MCU018

Guru**** 2548800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1514835/msp430fr6047-mcu018

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

我使用的是 MSP430FR6047开发板。 在测试飞行时间差时、我看到了这一点  

飞行时间差=移位指数*采样周期+偏移*采样周期。

我们使用余弦内插在3点相关性之后计算出的偏移。  我观察到、失调电压变化是由于 ADC 捕获的 UPS 信号振幅和 DNS 信号振幅的变化所致。

我的观察结果是否正确?  

如果正确、则飞行时间差也取决于信号振幅。

谢谢、

Anup Kumar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    部分正确。 实际上、接收信号的 SNR 在影响相关性计算方面发挥着重要作用。 如果接收信号足够强、并且在此状态下通常噪声非常小、您将获得良好的 相关性结果。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设可以使用 USS GUI 设计中心中的"包络交叉阈值"参数来提高 SNR。 对吧?

    我使用 "包络交叉阈值= 11"。

    还有哪些其他方法可以提高开发板上的 SNR?

    此致、

    Anup Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     包络交叉阈值不能帮助提高信号 SNR。  

    通常是脉冲数、即发射频率、这些脉冲有助于提高 SNR。

    此致、

    现金好