This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:标签上未显示 RoHS 绿色(G1)

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1514300/sn74lvc2t45-rohs-green-g1-not-seen-on-label

器件型号:SN74LVC2T45

工具/软件:

你(们)好  

我有 SN74LVC2T45YZPR

生产日期代码:2,449,2505、在 Mfg 标签上注明 RoHS 级别(G1)

但不适用于:

生产日期代码:2211、在 Mfg 标签上没有(G1)。

1)请注意、是否有任何 PCN 或者较旧的生产日期代码的标签上没有(G1)是有效的

2)是否有支持此功能的 PCN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    我找不到任何与 G1标记相关的 PCN 文档。 此外、之前数据表修订版中的所有封装信息在环保计划列下确实包含"绿色环保"。

    日期为2022年及之前的标签似乎不包括 G1标签。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua。 这种情况可以说是 DC2022、而较早的版本没有 G1指标