This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:ULC1001-DRV2911 EVM MCU 使用问题

Guru**** 2503025 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, MSP430F5510, MSP-FET, ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1508401/msp430f5510-ulc1001_drv2911-evm-mcu-usage-questions

部件号:MSP430F5510
主题中讨论的其他器件: MSP-FET、ULC1001、 ULC1001-DRV2911EVM

工具/软件:

您好、专家:

我的客户有一些与  MSP430F5510相关的问题。 使用的示例。 并请提供以下问题的答案,非常感谢!

https://www.ti.com/lit/ug/slau915/slau915.pdf?ts = 1745995138168&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FULC1001-DRV2911EVM

  1. 高于 EVM 时、MSP430 MCU 中是否包含某些代码? 客户如何进行板载 MCU 编程? 软件狗的外部连接或向客户提供的任何板载编程步骤?   
  2. EVM EEPROM 上面是否包含代码?
  3. 不需要 MCU USB 功能、我们能否将这些引脚悬空?
  4. GPIO 功能以下是什么? 他们能漂浮它们吗?  

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

     答案位于 ULC1001-DRV2911评估模块用户指南的 第 3.3.5.2.1节 MSP430固件编程中。 将 SBWTDIO、 SBWTCK 和 GND 分别连接到 MSP-FET 引脚1、引脚7和引脚9。  

    2.这也可以在上一节中找到。 每当执行代码时、EEPROM 都会加载来自 MSP430 SRAM 的信息。
    3.我建议将引脚接地而不是悬空,因为让引脚悬空会增加功耗。
    5.这些 I/O 连接到 四个可编程按钮  、用于控制 ULC1001。 除非客户不打算使用它们、否则他们可以将这些引脚接地。 不过、这与 TI 的 EVM 用户指南提到的内容确实不同。  

    此致、

    Diego Abad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    客户对此有更多疑问。 你能回答一下吗? 非常感谢!

    1.您能提供这个 MSP430内的代码吗? 在安全文件夹中找不到。

    2.对于 EEPROM、内部是否有任何代码。 如果是、他们还需要代码。  

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、
    您可以在器件的产品页面中找到支持软件。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我在本例中只看到 LCS-FL-RNG15解决方案、客户要求 在 MSP430和 EEPROM 内部提供 ULC1001-DRV2911EVM 代码。 你有什么想法吗? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、
    我找不到器件的工程、但根据其他线程、EVM 中的 MSP430器件应该已经编写了代码、以便使 EVM 正常工作。 客户需要 MSP430代码是否有任何具体原因?
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    他们将在第一次设计时遵循此 EVM 板、因此希望在开始时实现 EVM 代码、然后查看它是否起作用。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、
    我明白。 让我看看我团队中是否有人有关于在哪里可以找到此代码的详细信息。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、
    我将在内部转发文件。 关闭 E2E 主题。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Diego!