This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MCU018

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1513520/msp430fr6047-mcu018

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

您好、

我使用的是 MSP430FR6047开发板。 在使用这个板之前,我已经通过了以下链接:-

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUxLkAvzLrljvLBB0bSqSw__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

我知道您需要使用 USS 设计中心工具来调整基于 GUI 的增益控制(以 dB 为单位)、从而使您的 ADC 最大值达到最大值  

计数在800至900范围内。 假设所有其他参数都是理想设置、这将为您提供理想精度和标准偏差。 这是正确的吗?

此致、

Anup Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、当最大 ADC 采集数据处于800至900范围内时、将获得良好的性能。 我不会说这是最好的设置,但它不会产生其他意想不到的问题。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    如果我的最大 ADC 计数像1,100,1200或1400、该怎么办。 我是否需要将它们调整到800到900的范围内。 以便获得更高的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好将 最大 ADC 计数保持 在800至900之间。 在测试期间、当测试条件发生变化时、它可能会影响 ADC 捕获信号。 将其保持在800至900之间、并留出足够的裕度进行测试。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    测试或测试条件是什么意思? 简单地说、每次我测量超声波信号时、如果我的最大 ADC 计数在800到900之间、我的精度会比其他最大 ADC 计数值高吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    测试是指一些流速测试和温度测试。 在这些测试期间、它会影响接收信号电平。 在室温下的零流速下、可以安全地将 最大 ADC 计数设置在800到900之间。 它可以帮助您避免在这些测试期间出现意外问题。

    此致、

    现金好