This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1515489/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

您好!

因此我们遇到了 MSP430FR6047的问题。 除了在管道移动时、一切都工作正常。

我们发现了一个系统发生故障的测试案例。 例如、我们有一个装有水的小型闭合管、因此流速为0。 如果我们用手晃动管道、MSP430FR6047会读取传感器并检测到随机流量。

我们测试问题是否是振动,用金属键敲击金属管,这里没有问题。
我们检查了焊接是否正常、导线没有移动、一切都正常。

因此、当我们摇晃管道时、问题就会出现。

是否有任何滤波器或解决方案来解决此问题? 还是正常行为?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这是一种正常行为。 当您摇动管道时、管道内的水会流动。 这可能会导致 MCU 以 随机流的形式检测到它。  

    此致、

    现金好