This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:启动设备后半天、触摸传感器没有响应

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1517333/msp430fr2633-half-a-day-after-starting-up-the-device-the-touch-sensor-does-not-respond

器件型号:MSP430FR2633

工具/软件:

大家好!

启动器件半天后、触摸传感器不响应、LED1和 LED2用于检查电路板上安装的微控制器的工作情况。
微控制器只能通过打开和关闭来恢复。

LED1和 LED2在 main.c 中的无限循环中进行了描述
当"‘应用程序处理程序"正在运行时、LED1会亮起。
当检测到其中一个传感器接近时、LED2会亮起。
在 CapTIvate 设计中心中、微控制器接近传感器唤醒设置为无。

[问题]
通常 LED1会保持快速闪烁。
LED1在哪些条件下会熄灭(如出现故障时)?

此致、

ITO