This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:关于 MSP430F4152芯片 TMS 引脚过压风险的咨询

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1516704/msp430f4152-consultation-on-overvoltage-risk-for-tms-pin-of-msp430f4152-chip

器件型号:MSP430F4152

工具/软件:

关于 MSP430F4152芯片 TMS 引脚上过压影响的咨询

在生产过程中 ‌TMS 引脚 ‌MSP430F4152芯片的功耗是意外受到的 ‌7.5V 直流电压 ‌(持续时间:~4秒)。 未观察到即时损坏、但我需要评估:

  1. 对功能模块的潜在影响

    • 对的具体影响 ‌JTAG 调试接口 ‌、 ‌内部存储器 ‌或 ‌时钟系统 ‌。
  2. 可能的长期风险

    • 担心可靠性下降、参数漂移或间歇性故障。
  3. 验证方法

    • TMS 引脚的基本功能测试。
    • 关于长期稳定性评估的建议。

请提供专业而实用的检查计划。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我们没有对超规格条件进行任何研究。

    2、如果在引脚上施加7.5V 直流电压、它会通过内部 ESD 二极管将电源传输到 VCC。 我认为测量 MCU VCC 时、也会略微增加。 会导致 EOS 问题。 为了再次确认器件是否已硼化、我建议您在 LPM3模式下运行器件以检查电流。

    3、如果器件在测量电流后正常,从质量水平来看,您可以对 MCU 增加一个应力,并会缩短其寿命。 但是、在多长时间内、TI 没有这样的模型。