This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:芯片问题's 烧录程序

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1515867/msp430f5528-the-issue-of-the-chip-s-burning-program

器件型号:MSP430F5528

工具/软件:

程序现在可以刻录在开发板上、但不能刻录在我们自己开发的板上。 用于研究、开发和采样的板使用 MSP430F5528芯片。 它也会在 SBW 模式下被烧录。 错误消息显示无法找到芯片。 芯片的丝印后缀为 TI 06J K.

请问这批切屑是否会影响燃烧过程? 如果不是、问题可能是什么? 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不认为一批芯片都有这个问题。 在芯片离开制造工厂之前、将对这些芯片进行功能测试。 如果测试报告了任何问题、则 TI 不会向市场发布。  

    如果所有芯片都无法编程、我建议您查看您在哪里购买这款芯片。 来自 TI 或授权经销商。

    此致、

    现金好