This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918TDBVRQ1 -两种标签格式2025

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1516085/tps22918tdbvrq1---two-label-format-2025

器件型号:TPS2291

工具/软件:

我们发现 PN#TPS22918TDBVRQ1有2种不同的标签格式、请帮助提供 有关标签格式差异的 PCN 文档、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在明天的 EOD 之前检查一下。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复、我们正在等待这些新的标签格式、期待尽快收到您的答复、谢谢。 Amrit。  

    Jolina Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找不到此器件的 PCN 编号。

    请联系支持团队或当地销售人员。

    我是技术人员、可帮助解决与应用相关的问题。

    我不是正确的人来帮助这一点。