This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6037:远程编程

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1517792/msp430fr6037-remote-programming

器件型号:MSP430FR6037

工具/软件:

我的团队最近采购了一些 MSP430微控制器、在我们的设计过程中、我们是否有任何简单的方法来对它们进行远程编程更新(如果我们没有物理访问权限)? 是否有任何 TI 组件支持 MSP430线路的远程编程? 这些文件是否可以拖放到 PCB 上并通过计算机进行远程控制以发送更新的二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    嗯、通常情况下、您需要在带有 MSP430 MCU 的同一电路板上安装一个可远程接收二进制文件的蓝牙/WIFI/NB-IoT 器件。 然后将数据发送到 MSP430 MCU 进行更新。  

    此致、

    现金好