Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
你(们)好
我正在访问 BSL 批量擦除并提供了默认密码。
我有一个由 BSL 脚本程序生成的日志文件作为指南。
我现在正在尝试刷新固件、但是我没有生成正确的校验和。
1.从 TI 生成的 txt 文件中仅生成1条记录
@000a
02 40 00 00 00 00 00 00 00
2.这是 TI 的脚本程序软件传输的第一条记录
[80][0c][00][10][0A][00][00][02][40][00][00][00][00][00][00][00] [00][DE][E3]
3.这是我生成的流;校验和不匹配。
[80][0C][00][10][0A][00][00][02][40][00][00][00][00][00][00][00] [00][A4][FF]
在我的嵌入式环境中、脚本程序流会正确写入和响应。
我生成的字节流不起作用、在从 BSL 读取 ACK 时挂起。
我做什么错了
谢谢