Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR60431, MSP430FR6047, MSP430FR6043
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6047、 MSP430FR6043
工具/软件:
您好 TI 专家、
我们目前正在使用您的 MSP430FR60431. 微控制器安装到我们定制设计的流量计电路板上。 获得的帮助 USS_02_40_00_00 软件包和 MSP430FR6047 EVM ,我们根据流量管的特性进行了调整,并USS_CONFIG使用 USS 设计中心成功生成了所需的文件夹文件。
然后 已移植FR6043_USSSWLib_template_example工程(最初用于 MSP430FR6043) 与我们的定制板 MSP430FR60431. 、使用 Code Composer Studio 。 最初、我们在启动过程中遇到了几个集成问题、但在本论坛的指导下、我们得以克服这些问题—谢谢!
目前:
-
超声波信号捕获和处理工作正常。
-
我们已
USS_TEMPERATURE_LUT_TRANSDUCER_CONST针对传感器定制、并正在获取准确的温度读数。 -
我们正在使用
USS_Algorithms_Results.volumeFlowRateNoCalib计算实时流量(以 mL/sec 为单位)、并随着时间的推移将其累加以生成 总流量 。
问题:
-
AT 低流速 、显示总流量误差 非线性(类似弧形)行为 。
-
AT 高流速 读数变为 不准确或完全失败 。
我们附加了 流量可重复性测试结果 供您审查。
您能否帮助我们确定根本原因、并建议对 USS 配置、增益设置、阈值或其他任何可能解决此问题的更改?