This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:密码输入将在 BSL 擦除程序后报告问题

Guru**** 2686785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1512485/msp430fr5969-password-input-will-report-the-issue-once-the-program-erased-by-bsl

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:

您好专家

客户报告了以下问题:一旦他使用 BSL 擦除应用代码、并尝试使用密码来访问器件、器件就会报告该问题、但如果从未下载应用代码、密码将正常解锁器件。  
这是此器件的已知问题吗?

是否有解决此问题的方法?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、团队

    是否可以为该线程分配任何人?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    这是因为 BSL 密码是存储器地址0xFFE0 ~0xFFFF 处的数据、如果您擦除器件、密码将全部更改为0xFF、如果您使用原始密码、则会报告错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary

     器件存储器被擦除后、客户使用0xFF 作为密码。 有两个问题需要与您确认:

    1.执行 ERASE 命令后、是否应将器件复位以使其正常工作?

    2.如果用户希望 MCU 引脚在 MCU 复位期间进入高阻抗模式、它们是否应该遵循例程:擦除所有存储器->断电->上电->复位? 如果用户使用以下例程:加电->擦除所有存储器->复位器件、MCU 引脚是否也可以进入高阻抗模式?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、然后发送电子邮件