This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER:USS 设计中心-请求更新问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1515379/msp-ultrasonic-design-center-uss-design-center---request-update-issue

部件号:MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER
Thread 中讨论的其他器件:MSP430FR6047

工具/软件:

您好:

我在使用 USS 设计中心时遇到了一些问题、尤其是在尝试更新配置参数时。

当我点击"Request Update"时、MSP430FR6047开始发送 SAPH 错误代码14" 脉冲生成参数无效"。  必须重新刷新 MSP430FR6047才能恢复。  我尝试点击"Reset Values"以确保所有配置参数都具有默认值、但在点击"Request Update"时仍然会发生此问题。   

有任何关于如何继续的想法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    重新编程 MCU 后、这个问题应该会恢复。  

    如果它仍报告此问题、请发送您用于创建此问题的配置。 我可以在我这边运行一个测试。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它会在我对 MCU 重新编程后恢复。  但是、如果不再次发生此问题、我仍然无法更新配置参数。  下面 是 配置文件。   

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <ussMspGui>
    	<settings>
    		<isLogging>false</isLogging>
    		<logLocation>/root/USS_02_40_00_00/USSWorkspace/USS_Project</logLocation>
    	</settings>
    	<configParams>
    		<target>water</target>
    		<board>EVM430-FR6047</board>
    		<device>MSP430FR6047</device>
    		<lph_gpm>gpm</lph_gpm>
    		<f1f2>1000.0 1000.0</f1f2>
    		<patternSeq>0</patternSeq>
    		<gapBetweenPulseAndCapture>60.0</gapBetweenPulseAndCapture>
    		<numberOfPulses>25.0</numberOfPulses>
    		<gapBetweenUpsAndDns>3000.0</gapBetweenUpsAndDns>
    		<gapBetweenDnsAndUps>1000.0</gapBetweenDnsAndUps>
    		<gainControl>1.0</gainControl>
    		<areaConstant>12742000.00</areaConstant>
    		<xt2Freq>8000</xt2Freq>
    		<sigSamplingFreq>4000.0</sigSamplingFreq>
    		<adcSamplePulse>20</adcSamplePulse>
    		<deltaTOFOffset>0.0</deltaTOFOffset>
    		<absTOFAdditionDelay>0.0</absTOFAdditionDelay>
    		<captureDuration>40.0</captureDuration>
    		<intrplCorrTableSize>2</intrplCorrTableSize>
    	</configParams>
    	<devModeParams>
    		<param1>0</param1>
    		<param2>3.0</param2>
    		<param3>10000.0</param3>
    		<param4>5000.0</param4>
    		<param5>0.0</param5>
    		<param6>0.0</param6>
    		<param7>120.0</param7>
    		<param8>11.0</param8>
    		<param9>3.0</param9>
    		<param10>0.0</param10>
    	</devModeParams>
    	<configCalibParams>
    		<maximumVFR>10000.00</maximumVFR>
    		<calculateTemp>0</calculateTemp>
    		<minTempLUT>5</minTempLUT>
    		<maxTempLUT>60</maxTempLUT>
    		<tempResLUT>1.000</tempResLUT>
    		<transducerLen>9.432</transducerLen>
    		<calibType>1</calibType>
    	</configCalibParams>
    </ussMspGui>
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的配置仅为默认设置。 我已经试过了。 USS GUI 可以更新这些参数、而不报告问题。  

    我没有解决这个问题的线索。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了跟进此问题、我必须使用过时的固件版本刷写 MSP430FR6047。  我使用的是:

    "MSP430FR6047EVM_USS_LPM_02_40_00_00.txt" Water_Demo_

    我从源头安装了 CCS 并构建了 Water Demo 工程。  我启动了调试器、MSP430FR6047现在成功更新了配置参数。