This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:电源电压是否影响主时钟频率?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1517812/msp430afe221-does-supply-voltage-affect-main-clock-frequency

部件号:MSP430AFE221

工具/软件:

此问题不限于与此问题关联的器件型号。

电源电压是否影响主时钟频率?

我找不到任何能回答这个简单问题的数据表规格、这个问题我实际上可以自行测量、因此我懒惰、只是想问。

我假设电源电压保持在1.8VDC 至3.6VDC 范围内、则没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    没问题。  根据 表5.18中的数据表、DCO 的最大时钟频率似乎取决于 VCC。  要以9 -12MHz 的时钟速度运行、您似乎需要 VCC >= 3.3V。  对于较低的速度、您可以看到2.7V 时的下一个限值(对于高达9MHz)以及任何低于2.7V 时的限值(对于低至1.8V)

    这是否有助于回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼斯:

       我已经离开马鞍几年了,所以我的一些 MSP430知识已经消失了。 很高兴看到您仍然在关注它。 您始终提供了很好的答案、这是您的另一项出色工作。

      据我所知、多年来、或者实际上在处理器几代产品中、电源电压与处理器频率之间的关系发生了变化。 也许基于 FRAM 的处理器已经完全消失了。

      我看到非 FRAM 处理器存在依赖关系、而 FRAM 处理器则没有依赖关系。 但是、FRAM 处理器的系统频率确实与 FRAM 访问期间的等待状态存在关系。 我认为、较高的频率需要一个或多个等待状态作为安全缓冲器。

    我的回答正确吗?

    -托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些器件具有为内核供电的内部稳压器(SVS)。 该值低于 DVcc、因此最大 MCLK 取决于该电压、而不是 DVcc。

    如果 DCO 由该稳压电源而不是 DVcc 运行、则其对 DVcc 的依赖也会消失。

    FRAM 器件的指南非常清楚、超出8MHz 的 MCLK 需要一个或多个等待状态。 因为 FRAM 存储器周期需要时间。 每次访问都需要读取、ECC 校验和写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢舒尔茨先生、很高兴看到您仍然在帮忙。 我很感激。