This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:用于 ESD 保护的 TVS 二极管

Guru**** 2766595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1519742/msp430fr6047-tvs-diode-used-for-esd-protection

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

您好、
我使用 TVS 二极管 实现 ESD 保护、其额定电压约为5V、电容为12pF  
您是否会看到 TVS 二极管对信号波形的任何影响、或者它可能会影响波形或信号、因为在添加 TVS 二极管之前和之后我都没有看到振幅方面的任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为对波形的影响很小。

    由于您没有看到对振幅的任何影响、我建议您进行全面测试、同时比较没有 TVS 的 PCB 的结果。