This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430:初始化仿真器时出错:在 archlinux 上的 CCS 上未找到 USB FET

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1518770/msp430g2553-msp430-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found-on-ccs-on-archlinux

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-FETUNIFLASH

工具/软件:

Hello im、使用 CCS 版本20.1.1.8__1.7.1

我从 aur 那里得到、我使用 archlinux、电路板上有 msp430g2553、但我尝试在 Windows 上进行调试(尽管有 CCS 的版本6)、在这里收到错误消息、表示未找到 USB FET。

我仍然可以使用 mspdebug 命令找到器件、并使用 lsusb、我得到:
Bus 001 Device 011:ID 0451:f432 Texas Instruments、Inc. eZ430 Development Tool
我已添加 udev 规则及所有内容、但 CCS 仍然找不到器件、

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ELA、

    因此、在 Windows 系统中似乎可以正常调试 M0、但在 archlinux 中、无法调试 M0、对吧?

    您使用 MSP430G2553 LaunchPad、或者、您使用自己的电路板+ MSP-FET (适用于 MSP43的调试器)?

    您 PC 的设备管理器是否可以检测 FET 的 USB 接口?

    您能否向我显示从 CCS 引发的错误(如图所示)?

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 M0调试?

    使用 Launchpad 进行 IM 通信、

    是的、我可以进行检测、因为我在使用命令"lsusb"时会收到此信息

    Bus 001 Device 011:ID 0451:f432 Texas Instruments、Inc. eZ430 Development Tool

    按下"Debug"时会出现错误

    MSP430G2553:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ELA、

    让我问一下我们的 SDTO 团队的一些意见,他们在 IDE 和编译器方面更专业。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ela:
    我建议安装 Uniflash 并尝试查看该程序是否识别 MSP-FET。 否则、MSP-FET 驱动器会出现问题。 如果是、则您的 CCS 可能存在问题、在这种情况下、我建议重新安装它。

    此致、

    Diego Abad