This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:编译 AFE

Guru**** 2926890 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1518445/msp430fr5043-compiling-afe

器件型号:MSP430FR5043
主题: EVM430-FR6043中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

根据演示板 EVM430-FR6043、我有一个使用 MSP430FR5043和外部 AFE 的定制板。 我可以在 USS_Lib_HAL.h 中设置正确的引脚、并 在工程中设置预定义宏__AFE_EXT_3V3__。  但是、它不会在 AFE 支持中编译 、因为_EVM430_ID__和 _EVM430_VER__(在 ussSwLibMeasurement.c 中需要)未设置或未正确设置。 我没有找到对宏定义的任何说明、但它们对于选择正确的代码似乎很重要。  FR5043应该使用什么 ID?

此致

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您应为 FR6043使用相同的配置。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您应为 FR6043使用相同的配置。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我要找的地方。