This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5325:程序计数器指向错误地址时的操作。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1513570/msp430f5325-action-when-the-programme-counter-points-to-an-incorrect-address

器件型号:MSP430F5325

工具/软件:

大家好!

微控制器当前正在运行、但程序尚未执行。

如果 WDT 被禁用并且程序计数器指向无效地址(在存储器空间之外)、微控制器将执行什么过程?
它是否会停留在错误的地址? (例如,为错误的 PC 值无限期地重复 JMP 指令)。
或者它将 无限执行异常指令和循环吗?

是否可以意外禁用 WDT?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    如果禁用 WDT 且 PC 值异常、这将导致 MCU 进入不可预测状态、可能会卡住、可能会触发一些错误。

    实际上、WDT 是可信的、可以确保 CPU 不会卡住、因为这只是一些带有时钟输入的计数器、如果时钟发生故障、会触发一些错误、例如 NMI、否则 WDT 将在没有馈送操作的情况下处于活动状态。

    谢谢!

    此致

    Johnson