This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989-XE EP:V62/16617-01XE 最高结温额定值

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1514436/msp430fr5989-ep-v62-16617-01xe-max-junction-temperature-rating

器件型号:MSP430FR5989-MSP430FR598 EP

工具/软件:

您好、能不能告诉我该器件的最高结温额定值是多少?  是数据表中95°C 的"建议"结温值、但我要查找 Tj、max  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    最大 Tj 为95°C:

    谢谢!

    此致

    Johnson