This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:MSP430G2955IDA38

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1517622/msp430g2955-msp430g2955ida38

器件型号:MSP430G2955

工具/软件:

您好!

对于涉及 MSP430G2955微控制器的某个项目、我们需要一些帮助。 我们目前正在使用带有1 MHz 内部时钟的器件、并使用突发场发生器(链接如下)对其进行测试、以评估对电磁干扰的易感性。

突发场发生器:
https://www.langer-emv.de/en/product/mini-burst-field-generators/13/p1-set-mini-burst-field-generators/310/p11-mini-burst-field-generator-b/68

以5kHz 频率施加8ns 上升时间 B 场脉冲时、MCU 通常会复位。 但是、在某些情况下、它会无限期地卡住、需要上电才能恢复。 虽然我们已启用看门狗计时器、但在这些情况下似乎没有帮助。

我们希望有任何关于改进的建议 PCB 布局 软件稳健性 来缓解这一问题。

如有任何帮助或建议、将不胜感激。  

此致、

Serhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Serhat、
    是否有应用突发字段的特定位置?如果是随机的、则这似乎是一个硬件问题。 我首先建议 在此产品页面上查看我们的参考设计、并查看该参考设计的布局布线。 这应能为当前 PCB 布局提供良好的参考点。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    根据器件用户手册的建议、我们在 MCU 周围应用一个大约3mm 的突发场。 突发在 MCU 周围随机应用。

    在测试期间、我们观察到复位引脚上有活动。 在 RESET 引脚附近施加突发时、似乎会导致硬件复位。 据我所知、这会导致重新启动、而不是导致 MCU  结构化。 仍然无法解决结构问题。

    我们已经对布局进行了一些改进、但在某些情况下、MCU 仍然会无限期地卡住。 我们将查看该参考设计以了解进一步改进。

    此致、

    Serhat Guner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Serhat、
    好的。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 我们还可以进行原理图审阅、从而解决您可能遇到的任何与原理图相关的问题。 如需更多信息、请联系您的销售代表。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按照器件用户手册的建议、我们将在 MCU 周围应用一个距离约为3mm 的突发字段。 [/报价]

    我必须假设这是突发发生器手册。

    您是否真的要设计一个可从 MCU 3mm 范围注入 EMI 的非屏蔽系统?