This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02003:R14在 TIDM-02003 PCB 原理图中的作用

Guru**** 2540350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1519290/tidm-02003-r14-role-in-the-pcb-schematics-of-tidm-02003

器件型号:TIDM-02003

工具/软件:

大家好!

我的一位客户问我、R14在 PCB 原理图上的作用是什么。 客户 由于通道已驱动、未将此电阻器放置在 PCB 上、因此他们假定这没有影响。  

是真的吗?

到目前为止,我只找到了一个帖子,其中只提到 R14是必要的设计,没有任何解释为什么。

您能帮我解决这个问题吗?

BR、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R14如附图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    R14是仪表性能所必需的。 我不知道确切的原因、但我想假设这与 CH0_OUT 和 CH1_OUT 引脚上的阻抗匹配有关。  

    我们不建议移除燃气表应用中的 R14。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    这是客户的回复:

     MΩ、由于我们当前的测试 PCB 无法安装1k Ω 电阻器、因此最好采用适当的技术理由来证明这一点。 通过更好地了解它的角色、我可以更好地评估它在我们的应用中的真正重要性。

    据我所知、气体检测固件甚至不使用 CH1_OUT 通道。 请务必了解该电阻器是否由于初始化时间测量等原因而需要(似乎不太可能发生)、或者 CH0_OUT 引脚在发送和接收阶段之间进入高阻抗模式、这可能会导致其后面的缓冲器意外为传感器供电。

    在我们的案例中、这不应该是问题、因为换能器直接由 MSP 驱动。

    简而言之、对于为什么应该在他们的 PCB 上包含此1M 电阻器、这个客户真的希望获得更多的技术理由。  

    BR、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我做了一些研究,有些人说, 1M Ω 电阻器的电阻通常与 信号源的输入阻抗匹配,从而减少信号传输过程中的反射和失真。 这种匹配有助于维持信号的幅度和时序、并避免阻抗不匹配导致的信号失真或延迟增加。

    1M Ω 电阻器可用作信号传输路径中的负载、以限制信号振幅、从而防止信号在传输过程中因过载而失真。

    在静电敏感环境中、1M Ω 电阻器可用作接地路径的一部分、以释放静电荷并防止静电放电(ESD)损坏电路。

    此致、

    现金好