Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
您好:
最近、我一直在水流量计测试台上测试 EVM430FR6047评估套件。 使用默认值进行校准后、水表显示的值与参考流量计相同。 但是、当我尝试调整参数时、可能会导致流量计从正确的值变为 -21124 L/h
解决此问题的唯一方法是重置设备->更新设置、然后输入校准的仪表常数、然后再次更新设置。
如果我更改参数(例如增加脉冲数或更改增益)、则会再次得到-21124L/h。 GUI 感觉非常温带。 我过去偶尔使用的一些价值观没有。
有人能帮助我了解配置选项卡上参数之间的关系吗?
感谢您提供任何帮助。
断开的波形示例: