This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:MSP430F449的替代产品

Guru**** 2927940 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449, MSP430FR6977, MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1519910/msp430f449-replacement-for-msp430f449

器件型号:MSP430F449
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6977MSPM0L2228

工具/软件:

您好:
我需要便宜的 MSP430F449替代产品。

微控制器必须与160段 LCD (4x40)配合使用。
我需要至少2个 ADC 通道。
ADC 必须至少为12位。
我还需要1个 UART 和1个 SPI。
我使用7条线路 IO。
我的应用不超过64kB 闪存、不需要超过2kB 的 RAM。
应用必须是低能量。 Microkontroler 必须始终工作,没有睡眠时间。
电源电流不得超过3mA。
我查找了 MSP430系列的一些 uC。
我喜欢 MSP430FR6977、但 meyby 更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    也许您可以考虑使用功能更强大、可满足您的所有要求的 MSPM0L2228、而且价格可能比 MSP430更低。 MSPM0器件相对而言是我们的新系列。

    MSPM0L2228数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    这 UC 看起来非常令人印象深刻,它很便宜,但它有一个缺点对我来说。

    我需要学习新技术、还需要新工具(XDS110)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Wojciech、

    虽然您需要学习新技术、但实际上、我们为使用 M0提供了许多学习材料。 您可以按照 MSPM0 MCU 开发指南(修订版 E) 快速入门。 您可以在 TI.com 上申请 MSPM0L2228的 LaunchPad

    如果您选择不使用 MSPM0L2228、则可以选择使用  MSP430FR6977。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次谢谢您。

    时间对我来说并不重要、然后我决定从德克萨斯州学习新的 UC。

    我将尝试实施 MSPM0L2228。

    此致

    Wojciech Grzyb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Wojciech。