This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:恢复出厂设置方法

Guru**** 2511465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1519851/msp430i2041-factory-reset-way

部件号:MSP430I2041

工具/软件:

您好:

我的客户 可以通过编写程序擦除 MSP430i204x 器件的所有部分。

您是否有恢复出厂设置的方法?

如果 CSIRFCAL 寄存器等初始化值已删除、如何修复?

(我认为出厂设置寄存器必须是 OTP、因此不得(不能)擦除)

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何恢复原始校准常数。 可能可以使用外部基准时钟重新计算 CS 常量(在实验中)、但我从未想过如何恢复 SD24和参考校准。

    在 F2系列中也有类似的危险。 较新的系列(我认为是 FR2和 FR5)将校准常量放在 ROM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    感谢您的信息。

    >我不知道如何恢复原始校准常数。  

    我将等待 TI menber 的评论、确认没有办法恢复。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    这些数据因器件而异、而不是默认编号。  无法恢复原始校准常数(如时钟和 SD ADC)。 如果确实要恢复这些器件、则需要使用外部设备进行校准。