This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:标签长度值(TLV)存储器是否通过 CCS 设置删除?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1519904/msp430i2041-is-tag-length-value-tlv-memory-deleate-by-ccs-setting

部件号:MSP430I2041

工具/软件:

您好:

是否有调试设置会删除标签长度值(TLV)存储器 1000h 至13FFh?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 远离提及"信息存储器"(0x1000-0x13ff)的两个选项。 在 i2系列上、信息存储器只有一个段、并且包含 TLV、因此擦除它会丢失校准常量。

    当我使用 i2,我甚至没有尝试使用信息存储器(太危险),而是我设计-在外部 EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    感谢您的信息。

    我明白。

    此致、

    GR