This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:MSP-FET430UIF 调试工具不可靠

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1520140/msp430f249-msp-fet430uif-debug-tool-is-not-reliable

器件型号:MSP430F249
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

工具/软件:

我购买了两款新的 MSP-FET430UIF 调试工具、用于将程序加载到采用 MSP430F249的定制电路板中。

很遗憾、该调试工具无法检测到我的电路板。 我已尝试使用 Uniflash 工具 版本 8.1.0.4135来加载程序。

您是否有解决方案来解决此固件加载问题? 或者、我们是否有任何替代调试工具可将固件加载到 MSP430F249中。

请提供您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM V、
    我建议使用逻辑分析仪检查 MSP-FET 的数据线、看看是否有任何数据来自该分析仪。 此外、我还建议将 Uniflash 的版本升级 到最新版本。

    此致、

    Diego Abad