This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:Vref 可以&'t 通过 SysConfig 激活

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L2228, SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1518226/lp-mspm0l2228-vref-can-t-be-activated-via-sysconfig

器件型号:LP-MSPM0L2228
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigMSPM0G3507

工具/软件:

您好专家

在 SysConfig (P2)中启用 Vref 时、我使用 LP-MSPM0L2228执行工程、我希望外部器件使用2.5V Vref。

我无法测量万用表中的2.5V (PA23/引脚72)、我的前一个工程是 MSPM0G3507 (P1)、可以测量2.5V (PA23/引脚24)  

我注意到我无法 在 CCS20 SysConfig 中指定 VREF 引脚功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L series 和 G series 的 VREF 模块之间存在细微差异、请参阅其 TRM

    https://www.ti.com/lit/ug/slau847e/slau847e.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/slau846b/slau846b.pdf

    另外、这里是您可以尝试的配置、但请参阅 TRM、我认为不能将内部 Vref 连接到外部:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic

    感谢您的帮助、我遵循您的设置和测试、它确实无法向 PA23输出2.5V 电压

    此外、我还在 SysConfig 中添加一个 COMP 来指导基准电压输出、它仍然不起作用、

    输出基准电压对于该工程非常重要、难道没有其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出基准电压对于本项目非常重要、是否真的没有其他方法?

    您可以将 PWM 与外部 RC 滤波器配合使用来生成电压基准。

    请参阅此文档 https://www.ti.com/lit/an/spraa88a/spraa88a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic

    谢谢您的帮助、我得到了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法在 L2228中将 COMP DAC8拉至外部。

    您可以使用 G3507的 COMP DAC8 + OPA 将 DAC8输出到外部引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic

    我不需要 COMP 功能、只需要尝试指导2.5V 输出基准

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需提及 G3507和 L2228之间的区别。

    PWM 到 DAC 似乎是您的唯一选择。