This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:测量精度的频率依赖性

Guru**** 2554730 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1522070/msp430fr5043-frequency-dependence-of-measurement-accuracy

器件型号:MSP430FR5043

工具/软件:

大家好:

我想在带有2个1 MHz 传感器的流量计应用中使用 MSP430-FR5043。 现在我想知道、这个芯片是否适合与 这些传感器一起使用、并有一些问题。

我的 第一个问题是:

 换能器频率是否对测量精度有任何影响?

可以在 MSP430-FR5043的数据表中看到、可以使用频率高达2、5 MHz 的传感器。 但使用8 MHz 采样率时、这似乎非常高、因为对于该频率、每个周期只有大约3个采样点。 那么、可能的测量精度和稳健性(尤其是对于 Δ t 的计算)是否1 MHz 比较高频率(例如、2 MHz)的测量精度和稳健性要好得多?  或者换能器频率是否不会对相关性或算法产生太大影响?

  如果 somenone 有任何可靠的信息(例如技术文件)或经验,关于测量精度和传感器频率的这种可能的相关性,我将非常感激。

 第二个连接的问题 是:

通常、可用的 MSP430流量计微控制器之一是否更适合更高的频率(例如、2、1 MHz)? 那么、是否有 比 MSP430-FR5043更好的选择、为什么?

感谢您的 回答!

此致、

Lukas Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.传感器频率对测量精度的影响很小。

    2.实际上,我们只建议使用大约4倍的传感器频率作为 ADC 采样频率。 例如、使用具有3.6MHz ADC 采样频率的1MHz 传感器。 2MHz 传感器的7.2MHz ADC 采样频率。  

    请在本应用手册中找到更多详细信息。  https://www.ti.com/lit/an/slaaes9/slaaes9.pdf

    MSP430FR604x MCU 适用于水表应用的2MHz 和1MHz 传感器。 它们是此应用的理想选择。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。 我看了应用手册。 现在我想知道、是否有理由 使用 MSP430FR604x 而不是 MSP430FR5043? 据我所知、5xxx 表示没有 LCD 接口(我不需要此接口)、xxx3表示 USS_A 模块、它的功能比正常的 USS 模块更多。 因此、MSP430FR5043似乎是此应用的不错选择、或者我错了、还有其他差异存在问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lukas、您的理解是正确的、您可以使用采用更小封装的 MSP430FR5043器件(非 LCD 型号)。 在性能方面、超声波传感也是如此。