This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:有关带外部中断的 LEA 运行的信息请求

Guru**** 2768055 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1522734/msp430fr6047-information-request-about-lea-operation-with-external-interrupt

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

尊敬的支持服务:

 我 写信询问在外部中断事件期间嵌入 MSP430FR6047微控制器的 LEA (低功耗加速器)外设的行为。

根据我的观察、即使 CPU 暂停其当前活动来处理中断、LEA 外设也似乎会继续运行。

您能否确认一下理解是否正确、具体来说、LEA 是否与 CPU 的中断处理例程独立运行?

希望一切都很清楚。 期待收到您的回复。

此致、

Vladimir Zitoli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CPU 不会因中断而停止、因此我预计 LEA 会继续运行。

    Lea 命令参考(SLAU850)第1.2.2节讨论了 LEA 如何在 LPM 下运行--它能够运行到 LPM3。 我不知道(LEA) DSP 库如何设置 LEALPR、但我使用了 LPM0中的 LEA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LEA 是独立外设、除非 CPU 直接停止 LEA、否则它将继续运行。  

     此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cash 和 Bruce、

    感谢您的澄清!

    此致、

    Vladimir Zitoli