This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:最大管道尺寸

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1522735/msp430fr6043-maximum-pipe-size

器件型号:MSP430FR6043

工具/软件:

尊敬的工程师:

您能告诉我、使用基于微控制器的系统可靠测量的最大管道尺寸是多少?

我已经成功实施了小直径管道的解决方案、但我希望了解仍可以准确可靠地进行流量或体积测量的最大管道尺寸、例如在农业应用中。

感谢您的指导。

此致、
Behnam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 没有具体的方法可以将其称为最大管道尺寸、因为它取决于介质类型、传感器、驱动器、信号强度、本底噪声等 此外、对于更高的管道尺寸、可以使用多传感器系统。 如果你特别要求水和单对换能器工作在标准频率的1MHz ,那么我会说50毫米(最大2英寸),但大多数情况下,我们已经看到客户使用它的标准3/4或1英寸管道