This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:Hardware_Design_Files 已旧版本。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1523751/msp-exp430fr5994-the-hardware_design_files-are-old

器件型号:MSP-EXP430FR5994

工具/软件:

我从以下来源获得了这些文件。
software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
MSP-EXP430FR5994_DRC.zip Hardware_Design_Files
仅"Readme.txt"已更新为2019版。
其他文件仍为2016版本。
是否有新文件(如光绘)可在某处获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akio:

    此2016版本硬件设计材料是此 EVM 可用的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光绘数据"MSP-EXP430FR5994.SilkscreenTop.ger"显示了"MSP-EXP430FR5994 Rev1.1"。
    所购商品的丝印显示为"MSP-EXP430FR5994 Rev1.2"。
    我注意到一些差异,例如,购买的物品没有在左上角的火箭的图片。
    但是、添加上拉电阻(2019年所做的更改、2019年版本的"Readme.txt"中对此进行了介绍)似乎并未添加到"Rev1.2"中。
    那么,这是否意味着2016版本的"Rev1.1"数据没有实际问题,而这是在2019年的变化之前?
    您能否提供所购买的"Rev1.2"的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akio:

    是、根据 Readme.txt、Rev1.2没有针对 Rev1.1的硬件更新。 因此、您可以将硬件设计文件用于所购买的商品。