This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:快速退出低功耗模式问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1524198/msp430fr6043-quick-exit-from-low-power-mode-issue

器件型号:MSP430FR6043

工具/软件:

当我在 UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01 例程中调用_bis_SR_register (LPM3_bits | GIE) 以进入低功耗模式时、程序始终快速退出低功耗模式。 这是因为例程启用其他计时器中断吗? 但我找不到程序中其他计时器的任何初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Timer_A1 用作后台计时器、生成 USS 晶体/谐振器稳定时间、并在低功耗捕获期间启用到 LPM3 的转换。 使用的其他资源有关该演示项目的信息。 请检查此链接。  

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibGas/02_30_00_03/exports/USSLib_02_30_00_03/docs/LibUsersGuide/markdown/CodeExamples.html

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、PM3 频繁唤醒似乎是由 Timer_A1 中断引起的。 理论上、当不执行超声测试时、可以关闭 Timer_A1 计时器以降低功耗。 我需要在何处将其关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以检查 代码中是否调用了 USS_waitForAppTimerEvaps() 或相关函数。 这些 API 为延迟事件启用计时器。 您可以先阻止这些函数并进行检查。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了代码,发现所有对 USS-waitForAppTimerLapse() 的调用都已被阻止,但程序仍然继续退出 PM3 模式,或者可能有其他中断唤醒 MCU。 是否有办法可以检查 MCU 唤醒的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有一种方法可以检查。 您可以在调试模式下检查每个模块寄存器、并了解哪个模块已启用中断。 这样可以提示哪个模块可以唤醒 MCU。

    此致、

    现金好