This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:无法连接到新板

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-EXP430F5529LP, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1524838/msp-exp430f5529lp-unable-to-connect-to-the-fresh-board

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

 我有一位客户刚刚收到一个全新  MSP-EXP430F5529LP。 当他尝试使用 Uniflash 上传新固件时、会收到如下所示的错误消息。 在 Windows 设备管理器中、USB 端口似乎未成功枚举、因为没有显示任何内容。 如何从此处继续? 如果调试探针 (MSP430-U1) 的固件损坏、如何重新加载固件? 希望这不是客户使用全新电路板时必须经历的事情。  

“其中一个连接的 MSP-FET / eZ-FET 调试器需要恢复“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    根据错误消息、这里有两个相关帖子供您参考、希望这对客户有帮助。

    MSP430FR5969:MSP430:初始化仿真器时出错:其中一个连接的 MSP-FET / eZ-FET 调试器需要恢复

    MSP-FET:需要恢复连接的 MSP-FET / eZ-FET 调试器

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“93620" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1524838/msp-exp430f5529lp-unable-to-connect-to-the-fresh-board

    尊敬的专家:

     我有一位客户刚刚收到一个全新  MSP-EXP430F5529LP。 当他尝试使用 Uniflash 上传新固件时、会收到如下所示的错误消息。 在 Windows 设备管理器中、USB 端口似乎未成功枚举、因为没有显示任何内容。 如何从此处继续? 如果调试探针 (MSP430-U1) 的固件损坏、如何重新加载固件? 希望这不是客户使用全新电路板时必须经历的事情。  

    “其中一个连接的 MSP-FET / eZ-FET 调试器需要恢复“

    [/报价]

    如果 LP eZ-FET 主器件 (5528) 损坏而无法通过 TI 工具自行恢复、则可通过 USB BSL 在 LP 目标器件 (5529) 上刷写 eZ-FET 固件、而 LP 目标器件 (5529) 可用作 SBW 主器件以使用应稍后由 TI 软件自动更新为最后一个 DLL 版本的同一 eZ-FET 固件刷写 LP 主器件 (5528)。 最后、USB BSL 可以刷回到 LP 目标 (5529)、恢复出厂状态。

    e2e.ti.com/.../faq-recover-launchpad-debugger-ez-fet-msp-exp430f5529lp-no-usb-fet-was-found