This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:为 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 寻找 430BOOST-SENSE1 的演示软件。

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1525500/msp-exp430g2et-looking-for-demo-software-for-the-430boost-sense1-for-the-msp-exp430g2et-launchpad

部件号:MSP-EXP430G2ET
主题:MSP430WARE 中讨论的其他部件

工具/软件:

文档中似乎所有链接都损坏了。 我现在搜索了 2 天。 运气差。 有人能给我指正确的方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 删除了相应的演示代码、因为我们发现 430BOOST-SENSE1 的演示效果不如我们稍后发布的电容式触控 MSP430 器件好。 因此我们将不再支持该板的演示代码。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bummer、

    现在该怎么办? 我已经向其中一位客户推荐了此解决方案、我们购买了演示套件和 LaunchPad。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否下载了适用于 MSP430MSP430-SDK软件开发套件 (SDK) 的 SDK |德州仪器 TI.com

    您可以在此处找到相关驱动程序代码 :C:\ti\msp\MSP430Ware 3_80_14_01\examples\boards\MSP-EXP430G2

    希望它能对您有所帮助。

    Zoey