This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2121:向 CCS 添加 MSP430F2121 目标支持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1526705/msp430f2121-adding-msp430f2121-target-support-to-ccs

器件型号:MSP430F2121

工具/软件:

您好:

如何向 CCS 添加 MSP430F2121 目标支持、因为它似乎开箱即用?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS v20 中似乎忘记了 F21x1 系列。

    msp320f2121.h 和 msp430f2121.cmd 文件位于 ccs_base/MSP430/include 中。  

    我成功地为 F2122 创建了一个项目、然后在 Project->Properties->General->Device Variant 中进行了更改。 这正确更改了.cmd 文件名和“-D__msp430f2121__",“,并、并完成了构建(我无法测试生成的.out 文件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:  

    感谢您与我们联系、请确认是否所有产品都符合 Bruce 的指示。 谢谢 Bruce!

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说很有用、我能够刷写目标。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    我假设您正在为此器件创建一个新工程、当您输入 MSP430F2121 时、没有看到任何要导入的示例。 CCS 20 实际上支持该器件。 问题是 CCS 中的新工程向导依赖于 SDK 中的示例、并且 SDK 中没有针对 F2121 的特定示例、因此 CCS 不显示任何内容 — 让它看起来 CCS 根本不支持器件。  这令人困惑、我们希望在未来的版本中解决这些问题。

    谢谢

    Ki