This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:ESD 测试期间的 LFXT 振荡器故障

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1525822/msp430fr6047-lfxt-oscillator-fault-during-esd-testing

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

您好:

我们在 ESD 测试期间会遇到 LFXT 振荡器故障、下面连接了 LFXT 区域附近的 PCB 布局快照、

尝试了以下场景来保护它免受 ESD 影响、

1.切断两个电容器之间的直线接地、

2.用屏蔽保护 LFXT 区域,

3.增加与两个负载电容器串联的磁珠,

4.在电池电源上添加 ESD

但不要运气… 请帮助说明原因是什么?

谢谢、此致

Piyush   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不确定您以前是否阅读过本应用手册。 它可能对您有所帮助。  https://www.ti.com/lit/an/slaa530b/slaa530b.pdf

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、  

    我们已经尝试遵循 TI 建议的指南、但可能存在一些问题。 供参考、

    1. PCB 另一侧没有数字信号线。

    2. LFXT 附近没有数字信号布线。

    3.连接晶体的布线较短。

    4.我对护卫环有疑问,你能查一下吗?

    谢谢、

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 ESD 从何而来? 您处理 LFXT 而不是将 ESD 引入系统的信号线似乎很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    根据我们的观察、ESD 不会传导到我们的 PCB、仪表内部可能会由于电荷累积而产生电磁场。

    我在这里可能是错的,我告诉我们的观察和知识。

    FYI、仪表 PCB 封装在塑料主体中、电源是电池、也位于同一外壳内。

    法规

    Piyush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    好的。 如果仪表内部会产生电磁场、 是否有办法将电荷累积传导至外部接地平面? 这应该会有所帮助。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    在这里,我不确定如何做到这一点,你可以在这里建议。

    您是否看到晶体周围的防护环存在任何模糊性、实际上我们已将该环短接至同一接地平面。

    谢谢、此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    “你对我好。“ 我的意思是、如果您有接地层、则可以尝试 将电路板接地连接到它。  

    此致、

    现金好