This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047 中的 LCD 电流消耗问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TLV8802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1521259/msp430fr6047-lcd-current-consumption-issue-in-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: TLV8802

工具/软件:

大家好:
我正在使用 MSP430FR6047 微控制器、遇到了与 LCD 功耗相关的问题。
我使用的 LCD 玻璃,它的消耗仅 160nA 根据 制造商 ,并已 交叉验证。 但是、当将它与我的控制器集成时、如果上面的所有段、则需要 10.7uA;当所有段都关闭时 、需要 5.9uA;控制器的电流为 1.1uA(LPM3 模式)。 在这些情况下、电荷泵会被禁用、LCD 由 ACLK 提供时钟信号、其中 8MUX、1/3 BIAS、Frame =64Hz、FLcd =1024Hz、并提供 3.6V 电源。
玻璃 — SR9028
下面是所做的实验-
1) 控制器睡眠电流 —  1.1uA
线性稳压器
2) LCD 驱动程序初始化 且所有段关闭时的控制器电流-
 不含玻璃 — 1.5uA
 含玻璃 —  5.9uA
3) 根据 MCU 数据表页面编号进行 LCD 初始化 35、fLCD = 256Hz、4 路复用
  通常为 3V 至 1.4uA
  我们将
  3V - 1.25uA
  即 3.6V-1.4UA 、设置相同。
4) 现在使用我们的设置,所有段都打开面板玻璃-
  10.6uA。
外部偏置、
1) 内部基准电压、TLV8802 运算放大器、带 6M Ω 电阻梯、我们的默认设置为:
用例 1: 玻璃:SR9028、内部参考电压、TLV8802 运算放大器、带 6M 欧姆梯
3.6V 模块电流全部打开
全部打开 7.3uA LCD R33 3.6uA
来自 LCD 电容器 R33 内部电源
总计= LCD +睡眠模式 运算放大器 1.5uA 运算放大器
电阻梯 0.6uA 输入的电流
睡眠模式 1.4uA 无运算放大器
2)  
用例 2:  外部基准电压、TLV8802 运算放大器 2M Ω 梯
3.6V 模块电流全部打开
全部打开 7.3uA 液晶屏已满 6.15uA
已检查 LCD 外部电源
总计= LCD 已满+睡眠模式 LCD R33 1.2uA
选择 LCD 电容器 R33 内部
所有 3 的总和应等于 LCD 上方的总和、但并非如此
运算放大器 1.5uA 运算放大器电流
电阻梯 0.6uA
睡眠模式 1.15uA
 

3) 内部基准电压、TLV8802 运算放大器、具有 6M 欧姆电阻梯、fLCD = 512Hz、fFrame = 32Hz(3.6V 时)

  所有段开启 —  5.2uA
除了这些实验 、我们还做了更多类似切换到 VLO、引脚配置等的实验
我们只能通过更改帧频率和电源来降低电流消耗。但我们不 想采用这种方法。
 
问题说明 -
我们无法理解为什么控制器在所有段都开启的情况下产生 10.6uA 的电流?  
我们已经验证了玻璃消耗量。 所有段都开启时、耗时 160nA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    我今天下班了、将在本周的下一天再次讨论这一主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    很抱歉晚才回复。  

    请注意、数据表 第 35 页中带 LCD 的 MCU 功耗在没有 LCD 面板的情况下进行了测试。 因此、它仅与 MCU 内部电流有关、我想您还在测试中检查了数据表中的值。

    因此、我认为 10.6uA 主要是由外部电路导致的。 在不同的工作模式下、整个 LCD 的功耗可能会有很大不同。