Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 MSP-FET
工具/软件:
您好、
我想问一下、在插入 jteg 并启动用于存储器读取的 Uniflash 后、是否可以启动引导代码一段时间? 如果是、原因是什么? 是否可以将其关闭?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我想问一下、在插入 jteg 并启动用于存储器读取的 Uniflash 后、是否可以启动引导代码一段时间? 如果是、原因是什么? 是否可以将其关闭?

我知道 、但根据这一点、引导代码应该仅在加载到 PC 地址 0x1000 时执行、其中是 cinit00 函数地址或该代码的第一条指令。 那么、在我连接 JTAG 并占用存储器浏览数据时、为什么会执行该操作? 我的意思是、保护功能中的条件没有得到满足? 当制造商的启动代码被修改时、可以看到它启动了一 段时间。 我认为自定义 BSL 器件不是 加载校准数据的启动代码。
您好、
可能只是一点点、但问题的主要部分是 BSL 代码。我的意思是、当我使用正确的设置读取具有 MSP430Flash 的器件上的内存时、它至少不会启动 BSL、而不是当我将参数设置为在读取存储器后启动应用程序代码时。 我需要它 、因为 BSL 代码的某些设置可能会影响主程序。 因此、在连接 jteg 仅用于读取存储器或浏览主存储器时启动 BSL 代码对我来说不是一个选项。