Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MSP-EXP430FR6989, MSP430FR6989, MSP-FET
主题中讨论的其他部分:CCSTUDIO、 MSP430FR6989、 MSP-FET
工具/软件:
您好:
我购买了一款全新的 MSP-EXP430FR6989 来刷新嵌入式编程。 我使用套件和 CCSTUDIO 版本 20.2.0.12_1.8.0 随附的 USB 电缆。 以下是我采取的步骤:
1.) CCStudio 表示需要更新、以便我继续更新。 然后我重新启动了软件、因为它说需要这样做。
2.) 我使用“Blink LED“工程作为起点创建了一个新工程。
3.) 我通过“Project >> Build All“构建工程。 构建成功。
4.) 我尝试通过“Run >> Flash Project“对器件进行编程。
5.) 在 IDE 的右下角、一个弹出窗口显示需要更新固件。 我尝试通过点击“Update"更新“更新固件、但更新失败。
6.) 现在、每次我尝试“Run >> Flash Project“时、我都会收到以下错误消息:
“MSP-EXP430FR6989 无法连接到 MSP430FR6989。 请拔下并重新插入 USB 连接、然后重试。 TI MSP430 USB1/MSP430 错误初始化仿真器:其中一个连接的 MSP-FET 或 eZ-FET 调试器需要恢复。 选择“恢复“以启动恢复过程。 注意:恢复期间只能将一个 MSP-FET/eZ-FET 调试器连接到您的系统。“
7.) 有一个选项尝试和“恢复“弹出,但每次尝试失败,并显示以下消息:
“MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET/eZ-FET 恢复失败。“
8.) 我在 Windows 11 设备管理器中查看了是否可以看到 MSP COM 端口、但没有看到任何内容。 即使我拔下并重新插上电路板也是如此。
9.) 我没有其他 TI 编程电缆。 当我插入 TI 编程电缆时、确实会听到 Windows 11 发出类似设备已插入的声音。
是否有人遇到此问题、如果遇到、您知道如何解决? 我真的很期待玩这个板!
感谢您的观看!