This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:全新的电路板、软件表示需要固件更新、失败、恢复失败...

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MSP-EXP430FR6989, MSP430FR6989, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1526785/msp-exp430fr6989-brand-new-board-software-said-firmware-update-needed-it-failed-and-recovery-fails

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他部分:CCSTUDIOMSP430FR6989MSP-FET

工具/软件:

您好:

我购买了一款全新的 MSP-EXP430FR6989 来刷新嵌入式编程。 我使用套件和 CCSTUDIO 版本 20.2.0.12_1.8.0 随附的 USB 电缆。 以下是我采取的步骤:

1.) CCStudio 表示需要更新、以便我继续更新。 然后我重新启动了软件、因为它说需要这样做。

2.) 我使用“Blink LED“工程作为起点创建了一个新工程。

3.) 我通过“Project >> Build All“构建工程。 构建成功。

4.) 我尝试通过“Run >> Flash Project“对器件进行编程。

5.) 在 IDE 的右下角、一个弹出窗口显示需要更新固件。 我尝试通过点击“Update"更新“更新固件、但更新失败。

6.) 现在、每次我尝试“Run >> Flash Project“时、我都会收到以下错误消息:

“MSP-EXP430FR6989 无法连接到 MSP430FR6989。 请拔下并重新插入 USB 连接、然后重试。 TI MSP430 USB1/MSP430 错误初始化仿真器:其中一个连接的 MSP-FET 或 eZ-FET 调试器需要恢复。 选择“恢复“以启动恢复过程。 注意:恢复期间只能将一个 MSP-FET/eZ-FET 调试器连接到您的系统。“

7.) 有一个选项尝试和“恢复“弹出,但每次尝试失败,并显示以下消息:

“MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET/eZ-FET 恢复失败。“

8.) 我在 Windows 11 设备管理器中查看了是否可以看到 MSP COM 端口、但没有看到任何内容。 即使我拔下并重新插上电路板也是如此。

9.) 我没有其他 TI 编程电缆。 当我插入 TI 编程电缆时、确实会听到 Windows 11 发出类似设备已插入的声音。

是否有人遇到此问题、如果遇到、您知道如何解决? 我真的很期待玩这个板!

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    当您处理 firmeatre 升级时、它似乎已损坏。

    通常、我们需要强制 MCU 处于 BSL 模式、并使用 CCS 使用正确的固件对其重新编程。

    请检查您的调试器 MCU、通常是 F5528。 因此、将 PUR 引脚强制设置为 VCC 电平以触发 BSL:

    该 EVM 没有布局、我要进行内部检查并提供反馈。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    您可以移除 R105、然后将焊盘(连接到 MCU PUR 引脚)连接到 VCC。

    然后、eZ-FET 将触发 BSL、以便您可以手动将其恢复。 同时 、您可以尝试使用 旧的 CCS 版本、这可能有所帮助。

    如果没有任何问题、您可以单独谨慎地调试 MSP-FET。

    B.R.

    Sal