This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:MSP-EXP430F5529LP【错误】MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-EXP430F5529LP, DLP-7970ABP, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1527602/msp-exp430f5529lp-msp-exp430f5529lp-error-msp430-error-msp-fet-ez-fet-recovery-failed

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP、UNIFLASH、 MSP-FET

工具/软件:

 eZ-FET  

您好:

我最近购买了一款全新 MSP-EXP430F5529LP、可用于连接 DLP-7970ABP NFC 评估板。 在尝试刷写示例  DLP-7970ABP 固件后刷写该固件。 使用 uniflash、就像文档中所写的那样、系统会提示我更新一些固件(我相信对于调试器 MCU)。 更新失败、现在当我尝试刷写示例固件时收到错误:   

 【错误】MSP430:初始化仿真器时出错:其中一个连接的 MSP-FET / eZ-FET 调试器需要恢复。 选择“恢复“以启动恢复过程。 注意:在恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到系统。

当我尝试恢复固件时、我得到:

【错误】MSP430:错误:MSP-FET/ eZ-FET  恢复失败

您能帮助我确定我应该采取什么措施来解决此问题吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Majid:

    也许您可以使用旧版本的 CCS/UNIFLASH 来了解它是否有用。

    如果恢复步骤不起作用、我没有其他想法。 另一种方法可能是在引导模式下强制进行调试、然后通过 CCS/UNILASH 更新固件。

    B.R.

    Sal