This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:在 USS 设计中心中、未知错误代码

Guru**** 2931780 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1528297/evm430-fr6047-in-uss-design-center-unknown-error-code

器件型号:EVM430-FR6047
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

大家好:

我目前正在熟悉 EVM430-FR6047。 起初、一切都运行正常:我能够连接电路板、采集 ADC 数据、并探索其他功能。

但是、我现在面临的问题一直存在:我收到的错误消息一直是“Unknown error occurred“。 我已经尝试了重置电路板、重新启动计算机、甚至重新启动 USS 软件、但没有任何变化。 电路板似乎连接正确、但我无法再采集任何数据。

是否有人以前遇到过此问题、或者对如何解决此问题有任何建议?

我还考虑了重新刷写电路板、但找不到合适的固件。 我遇到的大多数链接似乎只指向 USS 设计中心、而不是实际的固件或示例工程。

提前感谢您的帮助!

C é lia.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法用 uniflash 刷新电路板,它解决了这个问题。