This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1232:MSP-GANG 编程器通信 Err 308

Guru**** 2932060 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1507332/msp430f1232-msp-gang-programmer-communication-err-308

器件型号:MSP430F1232
主题中讨论的其他器件:MSP430F149MSP-GANG

工具/软件:

我们有一个非常旧的“MSP430 GANG 编程器“、 尝试使用它对一些旧的设计板进行编程以进行生产、然后发现 GAND 编程器在错误 308 通信时失败。

我检查 COM 端口 RX/TX、 PC 以+9V/–8V 发送 RS232 信号的信号、GANG 编程器以+7V/–5V 电平回复 RS232 信号。

捕获的数据:

   PC Tx 数据包数据:  0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0DF2F8FAF2F2F2FAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

   Gang 编程器:回复数据: FEFEFEFEFEFEFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF。

因为硬件可以回复 PC Tx 数据包、所以硬件似乎正常工作。 我检查了 PCB、似乎没有任何问题。

Gang Programmer 中的 M430F149 MCU 是否已停产?  是否可以通过 MSP-FET430UIF 更新固件?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rabbit、

    过去、您是否能够使用这个相同的 MSP-GANG 对 MSP430F149 进行编程? 这是第一次吗?

    我来研究一下支持 MSP430F149 所需的固件版本。

    是否可以通过 MSP-FET430UIF 更新固件?

    是的、可以使用 MSP-FET430UIF 对 MSP430F149 进行编程、而不是对 MSP-GANG 进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    “MSP430 GANG 编程器“可对 MSP430F149 进行编程、我的同事告诉我它工作正常、我在很旧的存档中找到了一个非常旧的 V1.57 版本的软件、将其安装到我的 windows 10 中、它可对  MSP430F149 闪存进行编程。 但我仍然有问题:

    1. V1.57 非常旧,尝试从 https://www.ti.com/tool/download/MSP-GANG-SOFTWARE 下载更新; 最新版本 V1.3.9 和旧版本 V1.02.05, 都报告 Err308 在 Win10。 任何已发布的版本都可以在 Win10 中为 “MSP430 GANG 编程器“工作?

    2.在使用 V1.57 软件的过程中,我不小心启用了选项“设备安全“,有些板卡无法编程, 我无法擦除 V1.57 的安全保护。 您是否知道如何通过其他工具擦除安全设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我还在等您回答我的问题。 请您仔细检查我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rabbit、

    我很抱歉没有看到你的答复和问题。  我将此问题的最后一篇文章设置为“TI 认为已解决“、您 3 天之后的回复本应 显示在我的系统中、但没有。  今天是偶然的,在搜索另一个帖子时,我找到了你的帖子。  我正在回顾我们的审核记录、看看出了什么问题。  再次请接受我的道歉。

    Gang 编程器实际上由 Elprotronics 构建。  他们将更好地了解“旧“固件、并可以回答您在尝试下载更高版本时看到这些错误的原因。  我建议联系他们并提出有关固件的问题。

    https://www.elprotronic.com/pages/contact-us (+1-905-539-0424)

    对于“器件安全“问题、一旦 JTAG 保险丝被启用(熔断)、就无法恢复器件。  该器件被永久禁用。  请参阅用户指南中的第 5.31 节。