This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:无法通过 UART 引脚成功进行编程

Guru**** 2931800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1527314/msp430fr5969-unable-to-successfully-program-through-uart-pins

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:

概括来说、我们尝试使用 UART TX/RX 和 TEST/RST 线路从外部对 MSP430 进行编程、以启用引导加载程序模式。 根据我们的理解、我们为 TMS 和 TCK 添加了 47K Ω 上拉电阻器、当悬空时可以启用 JTAG。

当我们根据逻辑时序图启用 BSL、但脉冲设置为大约 2 秒时、MCU 似乎处于三态。 是否有进入 BSL 的最长时间 RST/TEST?

 l

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有最长时间 RST/TEST 才能进入 BSL

    没有此类规范、但不应该是 2s、在之前的测试中、200ms 应该就足够了。