This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1526556/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:
我正在使用 USSLib v02.40.00.00 USS 设计中心(UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00 演示)开发基于 MSP430FR6047 的超声波水表。

在我的“‑“仪表 ΔTOF 上、我创建了一个精确的多 μ V 范围 VFR 校准曲线(流速 Δ R 与‑μ V 之间的关系)、从而产生了出色的精度。
当我  将相同的固件+曲线(或尝试相同的电子器件)刷写到相同机械设计的其他仪表主体时、误差会显著上升。 机械公差(换能器间距,O‑环压缩,后视镜位置等)是否是原因?
‑了文档之后、我相信每排仪表体的以下两个‑级快速校准应该让我保持主曲线、同时在几秒钟内补偿单位变化‑到 的单位变化(我们不能花费大量时间校准每个仪表):

 1) 传感器长度校准(偏移校正)

  • USS 设计 中心→校准→通用→传感器长度校准
  • 水为 0 l/h、温度稳定。
  • 按下 Start、Wait →5s、Stop ~接受新的传感器 长度、这会更新 USS_temperatureLUt.h 中的“Transducer Length“

 2) 仪表常数校准(增益/斜率校正)

  • 相同的 GUI→μ m Meter Constant Calibration
  • 运行单一、稳定的流量–理想情况 下为 Q3 的~50%。
  • 输入参考流量、开始 (~60 s)、停止→输入真正的平均流量。
  • GUI 计算新的仪表 常数

3) 存储常量

  • 按下“请求更新“以更新仪表。

 4) 快速验证

  • 检查 0 l/h 和一个流量点 (Q1 或 Q3)。
  • 如果残留误差> ±2 %、则  以较小的阶跃(±200ps)调整 Delta ToF Offset (ps )。

向 TI 团队提出的问题:

  • 这种“传感器长度“+“仪表常数“程序是否是官方推荐的将一条 VFR 曲线移植到许多相同的仪表主体的方法?
  • deltaTOFOffset也应该始终进行修整?
  • 在使用 VFR 进行一般校准曲线后、在每个仪表中执行仪表常数校准时是否存在缺陷?
  • 对于生产、您是否会建议更好的‑实践工作流(批量 XML 生成、自动 CLI 等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、您正在使用 VFR+温度校准方法、温度数据是根据 absTOF 结果计算的、而不是根据温度传感器计算的。  

    1.如果您对温度有精度要求,我建议您从温度传感器获取温度数据。 对于温度传感器、您无需校准换能器长度。 通常、Meter Constant 和  deltaTOFOffset 应该足以覆盖大多数仪表。  

    2.您能在 10 米或以上的原始流速数据中找到相关关系吗? 如果您能找到原始流速数据的关系、那么应该有一种方法可以用常规校准曲线覆盖这些流量计。  

    3.我没有推荐的工作流程。 这通常取决于仪表的制造商经验。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     现金奖励、
    感谢您的快速反馈。 让我来澄清我们的边界条件,并仔细‑检查建议的顺序:


    1.温度考虑因素

    • 实验室测试:    一个工作日的水温漂仅≈±2.5°C((5°C 总跨度)。

     

    • 现场使用:预计水温范围为 5°C  …   45°C(≈40°C  跨度)、但仪表不需要显示温度、只能流动。

     

    • 我们目前从 absTOF 获取温度;不组装物理传感器。



    问题 A:

    在‘上述温度范围的情况下、是否有必要使用 absToF(传感器长度)计算温度、校准“ VFR 流量+温度“曲线、或者是否完全没有必要?

    2.跨身体的行为

    随附的图显示了使用相同 VFR 校准时 12 个仪表主体的百分比‑误差曲线。



    所有曲线的形状几乎相同、对吧?

    问题 B:

    是否应该足够校准仪表常数以及 deltaTOFOffset(零‑流量偏置)以使每个器件符合规格?

    3、建议的每‑单位调整流量

    • 0‑flow→运行 deltaTOFOffset 校准。

     

    • 一个中‑量程流点((~0.5 × Q₃)  →运行表 常数校准。

     

    • 在 Q₁ 和 Q₃ 处验证。



    问题 C:

    阶数是否正确(先偏移,然后是增益)? 或者、Meter Constant(仪表常数)例程是否在内部重新‑建立自己的偏移、从而使顺序无关紧要?

    问题 D:

    除了这两个参数外、您是否预计过公共 VFR 表刷写后必须对任何其他标‑单位值进行修整?

    Regads。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.取决于您在 45°C 还是 5°C 的精度要求。 如果您在这些温度下确实有要求、则建议用温度校准流量。

    2.这些曲线在 我这边的形状完全相同。  

    3.  流量计常数加 deltaTOFOffset(零‑流量偏压) 用于使所有流量计具有相似的曲线。 您仍需要在规格范围内校准曲线。

    4、顺序很重要。 偏移应首先到达。 仪表常数不会确定其自身的偏移量。

    5.通常这两个参数对于住宅仪表应该足够。  

    此致、

    现金好