This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529 VID 商业部署的 USB/PID 许可和 WHQL 驱动程序支持

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1527579/msp430f5529-vid-pid-licensing-and-whql-driver-support-for-msp430f5529-usb-commercial-deployment

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 MSP430F5529(评估板:MSP-EXP430F5529LP)、以使新产品实现将其用作 USB 转 UART 桥接器。

为了使该产品商业化、必须满足以下与 USB 相关的要求:

  1. 获取 USB 供应商 ID (VID)

  2. 获取 USB 产品 ID (PID)

  3. Windows 上经 WHQL 认证的驱动程序的可用性

我们查看了包括 SLAA457B 在内的文档、使用 MSP430 MCU 开始 USB 设计和通过 MSP430 MCU 简化 USB 转 UART 桥接器、并根据我们的理解确认以下内容:

① μ s 关于供应商 ID (VID)
SLAA457B 的第 5.2.2 节提到了 TI 的 VID 共享计划、该计划允许 MSP430 客户将 TI 的专用 VID (0x2047) 用于商业产品。
此 VID 仍可用于商业用途、且 PID 许可程序仍在运行且可用、这是否正确?

② μ s 关于产品 ID (PID)
对于将 MSP430F5529 用作 VID CDC(虚拟 COM)器件的商业产品、我们是否可以在 TI 的 USB 共享程序下获得 PID?

③ μ s 关于经 WHQL 认证的驱动程序可用性
如 SLAA457B 的表 5 所述、Windows 上的 CDC 设备需要 INF 文件、除非它经过 WHQL 认证并经过签名、否则 Windows 将在安装过程中显示警告。
TI 是否为 MSP430F5529 上的 USB CDC 驱动程序提供任何已签名或经 WHQL 认证的 INF 文件?
如果没有、我们是否应该假定客户必须自己签署或认证驱动程序才能进行生产?

我们感谢您对上述要点的确认、因为这些是继续产品开发和认证的基本要求。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要明天向最终客户解释这一点、如果您能在今天之前回复、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我需要花一些时间来跟踪您的信息、文档中链接的网页已被弃用。 VID 仍然可用、但我需要搜索才能找到 PID。

    WHQL 驱动程序可以在客户端完成、Windows 提供此信息 —  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/whql-release-signature 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Lake、

    您能否提供有关获取 VID 和 PID 的程序流程的最新信息? 此外、客户将其用于大规模生产是否存在任何问题?

    此外、TI 已经获得了 MSP430 的 VID 和 PID、但当时是否公开了 WHQL 认证? 客户是否可以使用 WHQL 认证?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    VID 是公开的、我们需要一些信息来给出 PID、现在必须手动给出。

    有关特定于其设备的 WHQL、请参阅我在上一个回复中提供的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    这是否意味着客户必须付费获得 PID?

    此外、由于 TI 尚未获得 MSP430 USB 驱动程序的 WHQL 发行版签名、因此用户在商业使用或分发 Windows 驱动程序时必须自行获取 WHQL 发行版签名。 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们仍然不需要付费、唯一的要求是使用 Texas Instruments MSP430 器件。

    示例中有我们签名的 INF 文件、但这将使示例中识别出器件、如果他们需要为最终应用定制一个 INF 文件、则他们需要提交自己的 INF 文件。